This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:天线与调谐电路之间的距离

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1044789/trf7970a-distance-between-the-antenna-and-tuning-circuit

器件型号:TRF7970A

你好

对于我们的应用、NFC 线圈天线必须距离 MCU 300米。 MCU 板可用于附加电路板以适应 TRF7970A。 这意味着 TRF7970A 电路和天线之间的距离将为300mm。

哪个选项最适合此应用?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anvin、

    第二个解决方案是唯一可行的解决方案。 原因是、只有在这种配置中、两侧都有50欧姆阻抗、并且可以使用50欧姆电缆连接读取器和天线。 300m 是一段很长的距离、您还必须考虑电缆的阻尼。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried。