This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:如何无线传输 ADC 数据以进行 SAR 数据处理

Guru**** 2616445 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, TIDA-010022, IWR6843, IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1041886/launchxl-cc1352r1-how-to-transmit-adc-data-wirelessly-for-sar-data-processing

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMTIDA-010022IWR6843IWR6843ISKMMWAVEICBOOST

你(们)好

1)我正在编写 TIDA-010022设计指南并成功实施人员计数演示、我正在使用 CC1352R1 Launchpad 在低于1GHz 的频率下进行数据传输、并且使用 TeraTerm 我能够仅可视化目标和帧编号、现在我的问题是、 是否有任何方式无线传输 ADC 数据以进行 SAR 数据处理 (我知道为了捕获原始 ADC 数据、我们可以使用 DCA1000EVM、但它会提供.bin 类型的文件、我们不知道如何处理这些文件、也不知道如何无线传输这些 bin 文件)

2) 2)如果无法无线传输原始 ADC 数据、您能否建议在 IWR6843 EVM (IWR6843ISK+MMWAVEICBOOST)内部实现 SAR 数据处理的任何其他方法?(我是说 IWR6843 EVM 有用于 SAR 数据处理的固件、以便我们可以直接刷写)


实际上、我之前发布了一个主题、但没有从您的一方获得任何回复、这就是我再次发布该主题的原因、其中包含问题的详细描述。 下面是指向先前线程的链接

e2e.ti.com/.../launchxl-cc1352r1-is-it-possible-to-transmit-the-raw-adc-data-from-the-iwr6843isk-using-the-reference-design-of-tida--010022-people-counting-and-tracking-using-mmwave-radar-sensor-with-sub-1-ghz

相关信息
Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    如果我理解正确、问题是如何使用 TI 15.4-Stack 发送自定义数据。  

    我将向您推荐远程传感器 SimpleLink Academy。 查看任务3:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE-aWIKgOt9jZnKqcfqBWw__pTTHBmu__LATEST

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marie

    这里的主要问题是从 IWR6843 EVM (IWR6843ISK+ MMWAVEICBOOST)收集 ADC 数据。 并需要无线发送该 ADC 数据、以便我们可以处理用于 SAR 成像的 MATLAB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、  

    捕获数据帧后、您可以将其作为数据包进行传输。 您可以使用数据包 TX、数据包 RX 示例作为起点。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADtK7QQpkJ5Nyr04Dy1o-g__pTTHBmu__LATEST

    我们没有专门针对 ADC 数据传输的固件示例。

    但我们提供了通用数据包传输示例、其中显示了数据包的传输。  然后、您可以构建一个应用程序、在该应用程序中传输所需的数据。  

    此致、

    Siddanth