Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, TIDA-010022, IWR6843, IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 TIDA-010022、 IWR6843、 IWR6843ISK、 MMWAVEICBOOST
你(们)好
1)我正在编写 TIDA-010022设计指南并成功实施人员计数演示、我正在使用 CC1352R1 Launchpad 在低于1GHz 的频率下进行数据传输、并且使用 TeraTerm 我能够仅可视化目标和帧编号、现在我的问题是、 是否有任何方式无线传输 ADC 数据以进行 SAR 数据处理 (我知道为了捕获原始 ADC 数据、我们可以使用 DCA1000EVM、但它会提供.bin 类型的文件、我们不知道如何处理这些文件、也不知道如何无线传输这些 bin 文件)
2) 2)如果无法无线传输原始 ADC 数据、您能否建议在 IWR6843 EVM (IWR6843ISK+MMWAVEICBOOST)内部实现 SAR 数据处理的任何其他方法?(我是说 IWR6843 EVM 有用于 SAR 数据处理的固件、以便我们可以直接刷写)
实际上、我之前发布了一个主题、但没有从您的一方获得任何回复、这就是我再次发布该主题的原因、其中包含问题的详细描述。 下面是指向先前线程的链接
相关信息
Mohan