This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:将 DMM 与 ZigBee 终端设备和 BLE Simple Central 结合使用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1018817/launchxl-cc1352p-using-dmm-with-zigbee-end-device-and-ble-simple-central

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我有一个项目、在该项目中、我必须实施"ZigBee 终端设备"和"BLE 简单中央"。 对于此配置、我必须使用 DMM。

我已经使用了示例 DMM_zed_switch_remote_display_app、该示例运行良好、但它是一个"BLE Simple Peripheral"。

我的问题是:

  • 我是否可以在 DMM 中自行使用"ZigBee 终端设备"实现"BLE 简单中央"?
  • 如果是、我必须在 SysConfig 中为协议栈角色选择什么? (我应该选择"Custom 1"还是"BLE Peripheral"?)
  • 是否有指南或文档介绍如何将"BLE Simple Central"实现到 DMM?

感谢您的任何帮助!

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    可以创建定制的 BLE 简单中央+ Zigbee 终端设备 DMM 解决方案、但 TI 不会测试/验证此类配置、因此没有有关如何创建此类配置的指南或文档。  您可以选择修改 BLE Simple Peripheral 应用程序替换为 BLE Simple Central 的 DMM_zed_switch_remote_display_app、也可以使用 DMM 集成 SimpleLink Academy 实验作为向 BLE Simple Central 项目添加 ZED 开关的指南。  对于协议栈角色、您可以使用 BLE 外设角色作为应用状态/应用活动的起点、并根据需要添加到 BLE 中央应用、或参考该角色以创建您的自定义1角色。  请参阅 DMM 用户指南 -> 应用状态和调度策略 、以进一步了解这些策略如何对 DMM 起作用。  

    此致、
    Ryan