Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我有一个项目、在该项目中、我必须实施"ZigBee 终端设备"和"BLE 简单中央"。 对于此配置、我必须使用 DMM。
我已经使用了示例 DMM_zed_switch_remote_display_app、该示例运行良好、但它是一个"BLE Simple Peripheral"。
我的问题是:
- 我是否可以在 DMM 中自行使用"ZigBee 终端设备"实现"BLE 简单中央"?
- 如果是、我必须在 SysConfig 中为协议栈角色选择什么? (我应该选择"Custom 1"还是"BLE Peripheral"?)
- 是否有指南或文档介绍如何将"BLE Simple Central"实现到 DMM?
感谢您的任何帮助!
此致
Thomas