This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:EN/EN2引脚的连接

Guru**** 1177430 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1017459/trf7962a-connection-of-the-en-en2-pin

器件型号:TRF7962A

您好!
我的客户对 TRF7962A 的 EN/EN2引脚有疑问。

现在客户的设计是
EN--VDD_X (1kΩ Ω 上拉电阻)
EN2 --GND (1kΩ Ω 下拉电阻)

由于这种连接、IC 可能会进入断电模式、但无法正常工作。

客户怀疑 EN 引脚连接错误、因此 EN 引脚连接到电源与 VIN 相同。
则 IC 工作正常。
我猜这个问题可能是因为 EN/EN2引脚模式是在 VDD_X 内部稳压器工作之前确定的。

问题1:
上述猜测是否正确?

问题2:
如果 EN 引脚不受 MCU 控制、将 EN 引脚连接到 VIN 电源是否正确?

问题3:
客户设计 ASK/OOK (12)引脚也连接到 VDD_X
如果 ASK/OOK 不受 MCU 控制、那么连接到 VIN 是否正确?

客户的产品已经销售了数年、但设计错误。
但到目前为止,这一问题尚未发生。

问题4:
为什么即使 EN 引脚连接到 VDD_X、它也处于待机模式?

客户发现了此设计问题、需要重新设计。
但是、他们需要向最终用户解释它为什么一直正常工作。
我想请您在这个问题上提供帮助...

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    1.是的,这个猜测是正确的。

    2. EN 引脚必须连接到 VIN 而不是 VDD_X、因为 VDD_X 的可用性由 EN 引脚控制。

    3.对于 Aks/OOK 引脚、到 VDD_X 的连接正常。

    4、因为如果 VDD_X 变为活动状态、则取决于 EN。 如果 EN 连接到 VDD_X、则行为不可预测。

    5.这可能有不同的原因。 提高上电时的电源电压 VIN 速度、器件的过程参数等。 无法定义确切的原因。

    希望这有助于回答客户的问题、

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的帮助! 我告诉客户这些。

    此致、