Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A
您好!
我的客户对 TRF7962A 的 EN/EN2引脚有疑问。
现在客户的设计是
EN--VDD_X (1kΩ Ω 上拉电阻)
EN2 --GND (1kΩ Ω 下拉电阻)
由于这种连接、IC 可能会进入断电模式、但无法正常工作。
客户怀疑 EN 引脚连接错误、因此 EN 引脚连接到电源与 VIN 相同。
则 IC 工作正常。
我猜这个问题可能是因为 EN/EN2引脚模式是在 VDD_X 内部稳压器工作之前确定的。
问题1:
上述猜测是否正确?
问题2:
如果 EN 引脚不受 MCU 控制、将 EN 引脚连接到 VIN 电源是否正确?
问题3:
客户设计 ASK/OOK (12)引脚也连接到 VDD_X
如果 ASK/OOK 不受 MCU 控制、那么连接到 VIN 是否正确?
客户的产品已经销售了数年、但设计错误。
但到目前为止,这一问题尚未发生。
问题4:
为什么即使 EN 引脚连接到 VDD_X、它也处于待机模式?
客户发现了此设计问题、需要重新设计。
但是、他们需要向最终用户解释它为什么一直正常工作。
我想请您在这个问题上提供帮助...
此致、
请