尊敬的先生或女士
我们使用 TRF7960多年了。
在 ISO14443A 模式(比特率106kbps)下、我们偶然发现了一个有关默认 TX 调制脉冲长度的问题。
µs 说明书中指出、具有106kbps 的 ISO14443A 的预设值为2.36 μ s (表5-16 TX 脉冲长度控制)。 µs ~、µs 测量的 TX 脉冲长度仅为1、2 μ s、这与 ISO14443标准中定义的脉冲长度不小于2 μ s 的定义相比、理论上是短的。
向 µs 脉冲 µs 控制寄存器06h 写入20h、"手动"选择~ 2、36 μ s 的脉冲长度将得到~ 2.35 μ s 的正确测量脉冲长度。
因此、预设值显然似乎不正确。
无论如何、在使用预设时、我们从未遇到任何 ISO 14443A 标签问题、因此脉冲长度较短。
但我们仍然想知道、这是否是 TRF7960的已知问题。
也许您可以对这种观察结果有所了解。
此致
Burkhard Bröhl