Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TXU0102
主题中讨论的其他器件: TXU0102
大家好、
此问题是与 RO 应答器和 TMS3705E 的读取范围相关的先前问题的延伸。 创建了一个新设计、该设计使用 TMS3705E 以及 UCC27424DGN 驱动器芯片来增加驱动电压和提供给天线的能量。 UCC27424DGN 驱动一个差分无源电路、允许使用所选电容器将天线谐振调整为134kHz。 该电路在 UCC27424DGN 上以合理的电源电压(<9Vdc)在天线处提供更大的信号摆幅。 此设计的另一个优势是天线共模处于直流接地、以提供更安全的操作。
读取路径也与天线谐振电路差分、并由增益选择大于100 (当前)的差分至单端放大器进行滤波(带通)和放大。 单端接收信号与 TMS3705E 进行交流耦合。 就 在 连接到 TMS3705E 引脚1的47k 串联电阻之前、增加了一个额外的1k Ω 分流电阻器。 这样做是为了为第一级放大器提供一条直流接地路径、其他文档对此进行了介绍。
下图显示了交流耦合电容之前 TMS3705E 输入端的 FFT (20msec 应答器发射)。 TM#3705E 的引脚2 (第一级放大器的输出)上的信号电平大约高10dB。 TMS3705模式控制寄存 器通过自动适应分频因子进行编程(DATA_BIT [4:1]= 1111)。 应答器位于天线回路上方约8英寸的最佳位置、用于接收和传输 EM 能量。 当应答器位于天线上方的这个高度(8 ")时、数据读取时间约为50%、因此基本上处于读取范围的极限。
我们希望读取范围更大、因此我尝试增加差分至单端放大器的增益、但读取范围并未得到改善。 我需要您帮助解决的一个问题是、我们应该向 TMS3705提供什么信号电平(或者我们能否提供)来增加读取范围? 电流信号电平是否过高、不够高、噪声过大? 要实现更大的读取范围、还需要考虑其他因素吗?
此致、
Jim