This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:读取范围

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1127582/tms3705-read-range

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: TXU0102

大家好、

此问题是与 RO 应答器和 TMS3705E 的读取范围相关的先前问题的延伸。 创建了一个新设计、该设计使用 TMS3705E 以及 UCC27424DGN 驱动器芯片来增加驱动电压和提供给天线的能量。 UCC27424DGN 驱动一个差分无源电路、允许使用所选电容器将天线谐振调整为134kHz。 该电路在  UCC27424DGN 上以合理的电源电压(<9Vdc)在天线处提供更大的信号摆幅。 此设计的另一个优势是天线共模处于直流接地、以提供更安全的操作。

读取路径也与天线谐振电路差分、并由增益选择大于100 (当前)的差分至单端放大器进行滤波(带通)和放大。 单端接收信号与 TMS3705E 进行交流耦合。 就 在  连接到 TMS3705E 引脚1的47k 串联电阻之前、增加了一个额外的1k Ω 分流电阻器。 这样做是为了为第一级放大器提供一条直流接地路径、其他文档对此进行了介绍。  

下图显示了交流耦合电容之前 TMS3705E 输入端的 FFT (20msec 应答器发射)。 TM#3705E 的引脚2 (第一级放大器的输出)上的信号电平大约高10dB。 TMS3705模式控制寄存 器通过自动适应分频因子进行编程(DATA_BIT [4:1]= 1111)。 应答器位于天线回路上方约8英寸的最佳位置、用于接收和传输 EM 能量。 当应答器位于天线上方的这个高度(8 ")时、数据读取时间约为50%、因此基本上处于读取范围的极限。  

我们希望读取范围更大、因此我尝试增加差分至单端放大器的增益、但读取范围并未得到改善。 我需要您帮助解决的一个问题是、我们应该向 TMS3705提供什么信号电平(或者我们能否提供)来增加读取范围? 电流信号电平是否过高、不够高、噪声过大? 要实现更大的读取范围、还需要考虑其他因素吗?  

此致、

Jim   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    SFB 引脚上的信号电平应为5mVpp。 为了降低噪声、您应该添加一个具有一系列 ca 的带通滤波器。 115kHz 至140KHz。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    在之前通过客户支持渠道发送的信函中、有人提到将信号电平提高到20mVpp 会更好。 哪个信号电平会过高并且会使第一级和随后的 BP 滤波器饱和(TMS3705内部)?

    如前所述、在47k 串联电阻器之前、我有一个1k 分流电阻器、用于为 TMS3705提供直流接地路径。 这是适当的值、还是应该将其更改为更好的值、这是什么? 还提到不应更改射频放大器的增益、因为这会改变射频放大器偏置并将信号限制在下一级。 从 TMS3705数据表中显示的设计中保留了相同的47k/150k 值。 我假设这接近第一级射频放大器的最佳增益、请确认。

    此致、

     Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    未指定饱和水平。 应用手册"集成 TIRIS 射频模块 TMS3705A 低频读取器简介"的第5.3章仅提供相关说明。 由于信号电平应至少为5mV、因此可以将其设置为20mV。

    通过以下电路可消除对1k 分流电阻器的需求:

    直流阻断电容器至少应为几 nF、但也取决于外部放大器的输出电阻。

    47k/150k 值应该是合理的。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您提供相关信息并建议对前置放大器连接进行更改。 我将执行此更改并测试读取范围。  

    此致、

     Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我按照您的建议进行了更改、SFB 引脚上的信号电平要大得多。 如果需要、我将降低前置放大器的增益。

    在测试过程中、发现信号 TXCT 和 OSC1源自3V3域。 我检查了 TMS3705数据表,并确认信号电平对于高电平应该大于0.7*Vdd,对于低电平应该小于0.3*Vdd。 到目前为止、TMS3705一直由3V3电平信号驱动、除了读取范围外、似乎仍然正常运行。

    我添加了到 TXCT 和 OSC1信号的电平转换(请见图像)、TMS3705的运行发生了根本性的变化。 具体而言、在 TMS3705上测量的 OSC1信号为几毫伏直流电。 我还不确定振荡器是否已关闭并处于睡眠模式、或者是否存在其他问题。 我们正与代码开发人员合作进行故障排除。 在添加电平位移之前、无论 TMS3705的状态如何、在 OSC1引脚上观察到一个直接从 STM32连接的时钟信号。

    请确认此配置是否正确以驱动 TXCT 和 OSC1信号。 数据表中提到了 TXCT 和 OSC1引脚上的内部上拉电阻器(100k 至500k)。 可以移除外部10k 上拉电阻器。  

    此致、

     Jim  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    通常、您的电平转换器电路似乎正常。 原因的组件值取决于所选的晶体管。 请注意、这种电平转换器正在将信号反相。 您可以在未连接 TMS3705的情况下尝试电路以确认功能。 或者、您也可以使用集成电平转换器、例如 TXU0102。

    此致、

    Andreas。