This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:无法编译 Matter (CHIP) LOCT-APP

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1026752/cc2652r7-fail-to-compile-matter-chip-lock-app

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

尊敬的支持人员:

在 CC2652R7上下载 Matter 的特定 SDK 后、我尝试编译该项目。  不幸的是、我遇到了以下错误。  您是否可以为解决此问题提供一些指导?  

--------

./../third_party/connectedhomeip/src/crypto/CHIPCryptoPALmbedTLS.cpp:212:45:错误:静态断言失败:kMAX_Hash_SHA256_context_size 对于底层 mbedtls_SHA256_context 的大小来说太小

 212 | static_assert (kMAX_Hash_SHA256_context_size >= sizeof (mbedtls_SHA256_context)、
     |              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
在./../third_party/connectedhomeip/src/crypto/CHIPCryptoPALmbedTLS.cpp 中包含的文件中:45:
./../third_party/connectedhomeip/src/lib/support/SafePointerCast.h:在'STD::<std::is_pointer 的实例化中 <_Tp>:value、ToPtr>芯片::SafePointerCast (来自*)[具有 ToPtr = mbedtls_SHA256_context*;来自=芯片::Crypto:::HashSHA256OpaqueContext;std:ENABLE_IF_TIPs <std::is_pointer <_Tp>:value、ToPtr >= mbedtls_SHA256_context*]':
/../third_party/connectedhomeip/src/crypto/CHIPCryptoPALmbedTLS.cpp:217:61:  必填
./../third_party/connectedhomeip/src/lib/support/SafePointerCast.h:36:32:错误:静态断言失败:转换为更大的类型
  36 |    static_assert (sizeof (from)>= sizeof (to)、"转换为更大的类型");
     |                  ~~~~~~~~~~~~~μ A ^~~~~~~~~~~~~μ A
cc1plus:注意:无法识别的命令行选项'-Wno-unknown-warning-option'可能是为了使先前的诊断静音

--------

感谢您的帮助!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我建议您联系 connectedhomeip 团队、因为此问题与 GitHub 项目构建有关、而不是 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 资源。

    此致、
    Ryan