Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
尊敬的支持人员:
在 CC2652R7上下载 Matter 的特定 SDK 后、我尝试编译该项目。 不幸的是、我遇到了以下错误。 您是否可以为解决此问题提供一些指导?
--------
./../third_party/connectedhomeip/src/crypto/CHIPCryptoPALmbedTLS.cpp:212:45:错误:静态断言失败:kMAX_Hash_SHA256_context_size 对于底层 mbedtls_SHA256_context 的大小来说太小
212 | static_assert (kMAX_Hash_SHA256_context_size >= sizeof (mbedtls_SHA256_context)、
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
在./../third_party/connectedhomeip/src/crypto/CHIPCryptoPALmbedTLS.cpp 中包含的文件中:45:
./../third_party/connectedhomeip/src/lib/support/SafePointerCast.h:在'STD::<std::is_pointer 的实例化中 <_Tp>:value、ToPtr>芯片::SafePointerCast (来自*)[具有 ToPtr = mbedtls_SHA256_context*;来自=芯片::Crypto:::HashSHA256OpaqueContext;std:ENABLE_IF_TIPs <std::is_pointer <_Tp>:value、ToPtr >= mbedtls_SHA256_context*]':
/../third_party/connectedhomeip/src/crypto/CHIPCryptoPALmbedTLS.cpp:217:61: 必填
./../third_party/connectedhomeip/src/lib/support/SafePointerCast.h:36:32:错误:静态断言失败:转换为更大的类型
36 | static_assert (sizeof (from)>= sizeof (to)、"转换为更大的类型");
| ~~~~~~~~~~~~~μ A ^~~~~~~~~~~~~μ A
cc1plus:注意:无法识别的命令行选项'-Wno-unknown-warning-option'可能是为了使先前的诊断静音
--------
感谢您的帮助!
文森特