This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:NFC 不工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1039825/rf430frl152h-nfc-not-working

器件型号:RF430FRL152H

大家好、

你好。

我们的客户正在 使用我们的 RF430FRL152H 开发小型可穿戴设备。 遗憾的是、NFC 连接无法正常工作。 他们成功地尝试了 RF430FRL152HEVM 上的源代码、但  在其器件上无法正常工作。 因此、硬件中应存在问题。 以下是他们在设计过程中所做的工作:

它们设计了具有以下尺寸的螺旋天线:
N=5;匝数%
R=12.8 mm;外径的外径半径%
W=0.5 mm;线迹宽度%
T = 0.035 mm;线迹高度%(或铜箔的厚度)

为了优化振荡电路、他们使用网络分析器和单圈天线进行了 S11测量。 对于此测量、电路中没有外部电容器。 因此只有天线的电感和35pF 的内部容量。 结果如预期的那样:
-由于电路板的寄生容量、谐振频率更高
-为了达到13、7MHz 的优化自然频率、我们添加了84、4pF 的电容器

是否有任何关于 NFC 连接为什么不像 RF430FRL152HEVM 上那样工作的建议?

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    报告的设计似乎具有合理的尺寸。
    添加84.4pF 电容器后、客户可以验证13.7MHz 的谐振频率是否正确。
    此外、还可以在射频供电应用中测量 VDDH。
    (VDDH 是整流天线电压、可以指示 RF430FRL152H 是否从天线获得足够的功率。 VDDH 应大于1.8V)
    此外、还应考虑天线谐振电路的 Q 因子。
    有关更多详细信息和实用示例、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa217

    此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    你好。  同一客户有其他查询。 我已分享查询的全部详情,详情如下所示。

     这与使用 RF430FRL152H 开发小型可穿戴设备相同。  我们需要测量 NFC 电路的质量因子、如 SLOA217A -第7.2章"解密"中所述。 我们在 Q11模式下使用网络分析器和自生成的单圈进行了此测量。 单圈直接连接到 VNA 的端口1、我们的 RF430FRL152H 器件根据 NFC 进行了耦合。 以下是测量结果:  

    我们能否使用该测量甲基二极管计算质量系数? 或者、我们应该考虑什么?  我之所以提出这一问题、是因为环路探头的这个未知阻抗未经校准。

    感谢您的支持。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    文献(例如 ISBN:978-0470695067)也介绍了此带有耦合线圈的 VNA 测量方法。 因此、这是一种有效的方法。 应绘制阻抗曲线的实际部分(而不是 S11)。 测量线圈的谐振频率应明显(>2倍)高于 NFC 电路的谐振频率。 此外、建议在天线之间放置一些隔套(大约5...10cm)。 如果我理解正确、只要您绘制实际阻抗部分、就不需要测量线圈的校准测量。 或者、通过校准测量、可以直接绘制阻抗幅度并进行计算。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉更新过晚。 这是客户的回答、如下所示  


    感谢您提供良好的文献建议。 只是为了让客户清楚地了解:

    为了补偿影响、他们只需确保其耦合环路对有趣范围(大约10-20MHz)内的测量没有明显影响。 与测量耦合环路的实际部分和磁耦合感应器相比、它们将获得感应器的谐振频率和品质因数。

    正如它所说的"测得的应答器阻抗与电压 U2或电流 i2"(第104页)、它们在 Q11模式下的测量是否已经正常?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    如前所述、耦合环路谐振频率应明显高于相关范围、以避免谐振曲线重叠。 为了不干扰 NFC 天线场、需要一定的距离。

    但我不确定 S11是否可用于 Q 计算。

    通常情况下、Q 因子对于新的 PCB 天线设计并不重要、因为对于给定的 PCB 材料和典型尺寸、Q 因子通常在合理的范围内。 只有铜线天线可能具有过高的 Q 因子、可以使用额外的电阻器进行校正。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas:

    我们的客户希望感谢您的大力支持! 这对他们真的很有帮助。 它们在测量中获得了良好的结果、 也可以通过 S11测量确定质量系数。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的反馈。

    我现在将关闭此主题。

    谢谢、此致、

    Andreas。