器件型号:BOOSTXL-AOA
您好、先生、
客户对 CC26X2R1和 BOOSTXL-AOA 有一些疑问。
我将 CC1352R 传感器标签与 CC26X2R1上的 BOOSTXL-AOA 搭配使用、并尝试使用 CC1352R 传感器标签作为目标来估算目标的位置。
请确认以下三点。
1.是否有一个方案估算目标在 AOA 中的位置、或有一个能够估算 AOA 中目标角度的方案?
我想使用它。
如果您有、可以与我分享吗?
2.我认为 BOOSTXL-AOA 为0度、出口位置在天线前面。 正确吗?
BOOSTXL-AOA 测量的最大角度是多少?
与 CC26X2R1和 CC1352R 通信时的 RSSI 值约为70dB、
但与其他设备通信时的 RSSI 值约为5dB。
该值是否正确?
感谢你的答复。
此致,