Other Parts Discussed in Thread: CC2500
您好!
我尝试捕获专有2.4G 信号。 我可以看到 CC2500与我的信号非常匹配、但在我的道路上有一些问题;
-我的信号是25字节、2.4GHz 频率下为96kbps、FSK 调制。 信号在±500kHz 之间摆动。 SmartRF Studio 设置为我提供405khz 通道间距的最大值。 如果我将其保留为405、我是否仍能捕捉到该射频信号?
-我的信号以 FAAAAA 前导码和25字节值开头、但根据数据表、CC2500前导码是 AAAA。 我可以在 CC2500上设置此前导码吗? 如果我不能、CC2500是否能够忽略信号的第一个字节并作为以 AAAA 开头的24字节信号?
最后一个问题是、如果我不能使用这个芯片、是否有其他的建议能够捕捉到这个信号?