This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:专有协议兼容性

Guru**** 2456000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1033520/cc2500-proprietary-protocol-compatibility

器件型号:CC2500

您好!

我尝试捕获专有2.4G 信号。 我可以看到 CC2500与我的信号非常匹配、但在我的道路上有一些问题;

-我的信号是25字节、2.4GHz 频率下为96kbps、FSK 调制。 信号在±500kHz 之间摆动。 SmartRF Studio 设置为我提供405khz 通道间距的最大值。 如果我将其保留为405、我是否仍能捕捉到该射频信号?

-我的信号以 FAAAAA 前导码和25字节值开头、但根据数据表、CC2500前导码是 AAAA。 我可以在 CC2500上设置此前导码吗? 如果我不能、CC2500是否能够忽略信号的第一个字节并作为以 AAAA 开头的24字节信号?

最后一个问题是、如果我不能使用这个芯片、是否有其他的建议能够捕捉到这个信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就你所提供的查询与一些主题专家进行了接触。 我会在收到回复后立即返回更新。 同时、您是否能够共享任何其他信息或您实施的用例? 任何其他信息都可以帮助我们更快、更高效地解决问题。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数据包格式是否包含同步字?  

    -芯片不是为这个高调制指数设计的。 您可能会接收到信号、但性能可能会受到影响。 只有测试才能给出答案。  

    出于好奇、您有哪种类型的发送器采用这种格式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号格式如下:

    0xFAAAAAAA1234XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYY110

    FAAAAAAA 是前导码、1234是同步字、X 部分是数据、Y 部分是 CRC-16校验值、110是页脚。

    这是一个无线游戏控制器。 我希望将其用作项目的远程控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能将 CC2500上的前导码编程为0xAAAA 以外的任何内容。 关于接收信号、如果接收到的信号以 0xFAAAAA 开头、则应该可以。 对讲机使用同步字来检测数据包、因此如果存在前导码中提到的差异、则应该可以。

    此致、

    1月