This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:TI 能否支持 DECT-2020 NR 物理层标准?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1033499/cc1352p7-can-ti-support-the-dect-2020-nr-physical-layer-standard

器件型号:CC1352P7

TI 是否有计划在 CC13XX 芯片组上实施支持以支持这些频带?

阅读良好:

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1839-2020-10-etsi-launches-dect-2020-new-radio-interface-for-iot

https://www.etsi.org/technologies/dect

摘自以下内容:  DECT 超低功耗(ULE)

DECT 超低功耗(ULE)是一种基于 DECT 的新技术、用于家庭和工业自动化等机器对机器通信。 该技术的主要特性是超低功耗(远低于 IEEE 802.11)和更宽的覆盖范围(远高于 IEEE 802.15和低功耗蓝牙)。

该技术适用于传感器、警报器、机器对机器(M2M)应用和工业自动化。 ULE 技术也可应用于公用事业计量表和相关器件、因此会对智能电网的运行产生影响。

DECT ULE 的最大无线电覆盖范围将与标准 DECT 技术一样宽。 由于功耗和频谱使用方面的考虑、可以为特定应用定义更小的覆盖范围。

DECT ULE 基于 DECT 基本标准(EN 300 175、部分1至8)、并且被设计成与其它 DECT 应用(包括 GAP 或 NG-DECT)共存。 在同一频谱中可以使用不同类型的 DECT 器件、并且可以构建支持 DECT ULE 和其他 DECT 应用的混合器件。 预计大部分 DECT ULE RFP 和一些 DECT ULE PPS 将是混合器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    现有 CC13xx 器件不支持该频带。 我们无法评论 E2E 上的发展蓝图。  

    Simon