TI 是否有计划在 CC13XX 芯片组上实施支持以支持这些频带?
阅读良好:
https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1839-2020-10-etsi-launches-dect-2020-new-radio-interface-for-iot
https://www.etsi.org/technologies/dect
摘自以下内容: DECT 超低功耗(ULE)
DECT 超低功耗(ULE)是一种基于 DECT 的新技术、用于家庭和工业自动化等机器对机器通信。 该技术的主要特性是超低功耗(远低于 IEEE 802.11)和更宽的覆盖范围(远高于 IEEE 802.15和低功耗蓝牙)。
该技术适用于传感器、警报器、机器对机器(M2M)应用和工业自动化。 ULE 技术也可应用于公用事业计量表和相关器件、因此会对智能电网的运行产生影响。
DECT ULE 的最大无线电覆盖范围将与标准 DECT 技术一样宽。 由于功耗和频谱使用方面的考虑、可以为特定应用定义更小的覆盖范围。
DECT ULE 基于 DECT 基本标准(EN 300 175、部分1至8)、并且被设计成与其它 DECT 应用(包括 GAP 或 NG-DECT)共存。 在同一频谱中可以使用不同类型的 DECT 器件、并且可以构建支持 DECT ULE 和其他 DECT 应用的混合器件。 预计大部分 DECT ULE RFP 和一些 DECT ULE PPS 将是混合器件。