请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 您好!
客户想知道 在 RF430FRL152H 中的低功耗模式3期间是否可以使 ADC 的电阻偏置接口保持有效。
根据他们的说法、他们 想要将控制器置于低功耗模式3、但是在这个睡眠模式期间、他们想要使用来自电阻式偏置接口的电流源来为一些外设供电。
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户想知道 在 RF430FRL152H 中的低功耗模式3期间是否可以使 ADC 的电阻偏置接口保持有效。
根据他们的说法、他们 想要将控制器置于低功耗模式3、但是在这个睡眠模式期间、他们想要使用来自电阻式偏置接口的电流源来为一些外设供电。
此致、
梅纳德
Maynard、
我的同事 Helfried 比我快 他今天已经尝试过、并确认、电阻式偏置接口可在 LPM3中激活。
他还发现了一些额外的 ADC 寄存器设置要求:
- SD14CTL0寄存器:设置 SD14EN = 1。
- SD14CTL0寄存 器:根据所需的引脚设置 SD14RBEN 和 SD14INCH 值。
感谢 Helfried 的支持。
此致、
Andreas。