This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:低功耗模式3.

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1032978/rf430frl152h-low-power-mode3

器件型号:RF430FRL152H

您好!

客户想知道 在 RF430FRL152H 中的低功耗模式3期间是否可以使 ADC 的电阻偏置接口保持有效。


根据他们的说法、他们 想要将控制器置于低功耗模式3、但是在这个睡眠模式期间、他们想要使用来自电阻式偏置接口的电流源来为一些外设供电。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    我非常确信、由于 ADC 可以在 LPM3模式下运行、电阻式偏置接口可以在低功耗模式3 (LPM3)下有效。 但似乎没有记录在案。 最简单的方法是对其进行试用。 今天、我无法访问检查它所需的硬件。 我将在明天检查并提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回答。

    期待这方面的更新。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    我的同事 Helfried 比我快 他今天已经尝试过、并确认、电阻式偏置接口可在 LPM3中激活。

    他还发现了一些额外的 ADC 寄存器设置要求:

    - SD14CTL0寄存器:设置 SD14EN = 1。

    - SD14CTL0寄存 器:根据所需的引脚设置 SD14RBEN 和 SD14INCH 值。

    感谢 Helfried 的支持。

    此致、

    Andreas。