Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TLV320AIC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101
大家好、
客户正在考虑在类似内部通信的应用中使用它们、在该应用中、将一个麦克风广播到4个扬声器。 这需要相对较低的延迟、但足够高、以便此模块轻松获取。 问题在于、对于此应用、附近将有许多相同类型的网络可能会导致干扰。
在用户指南中、建议不超过4个网络共存、但此测试是在网络广播40 cm 的情况下完成的、对于应用、它们将相隔30-40英尺。 通过降低音频采样率、仅具有1个音频通道、禁用音频淡出、仅从主设备向从设备发送音频、而不增加太多的输出功率、就足以避免过度干扰?
此外、如果他们希望自主使用、但需要包含用于电池电量监测计指示器的 IC、cc8530是否可以作为 i2c 通信的主器件、或者 cc8530是否可以仅作为外部音频 IC 的主器件? 此外、当在终端产品中自主使用器件时、是否有方法在嵌入式系统中与 IC 通信一次、以进行故障排除、固件更新或部件服务、例如 UART 端口、USB 端口、 还是无线接口?
提前感谢。
此致、
Marvin