This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:系统设计帮助

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1158319/cc8530-system-design-help

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101

大家好、

客户正在考虑在类似内部通信的应用中使用它们、在该应用中、将一个麦克风广播到4个扬声器。 这需要相对较低的延迟、但足够高、以便此模块轻松获取。 问题在于、对于此应用、附近将有许多相同类型的网络可能会导致干扰。

在用户指南中、建议不超过4个网络共存、但此测试是在网络广播40 cm 的情况下完成的、对于应用、它们将相隔30-40英尺。 通过降低音频采样率、仅具有1个音频通道、禁用音频淡出、仅从主设备向从设备发送音频、而不增加太多的输出功率、就足以避免过度干扰?

此外、如果他们希望自主使用、但需要包含用于电池电量监测计指示器的 IC、cc8530是否可以作为 i2c 通信的主器件、或者 cc8530是否可以仅作为外部音频 IC 的主器件? 此外、当在终端产品中自主使用器件时、是否有方法在嵌入式系统中与 IC 通信一次、以进行故障排除、固件更新或部件服务、例如 UART 端口、USB 端口、 还是无线接口?  

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    TI 没有提供详细的测试信息、这些信息足以让客户对独特的设置充满信心。  他们需要测试自己的环境、以确定是否存在过多干扰。

    CC85XX I2C 主接口仅用于通过从外部 I 2C 存储器器件自主检索固件映像来执行生产编程、或初始化和控制外部音频器件、例如 TLV320AIC3101。 此代码 由 PurePath 无线配置器生成、无法修改此类资源以支持其他功能。

    通过自主操作、您可以访问用于按钮/LED 控制的 GIO 引脚、但不能访问通信外设等高级调试接口。  《CC85XX 系列用户指南》进一步介绍了这些详细信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我收到了客户的后续问题、他们想知道是否有办法 使用音量拨号而不是音量按钮? 由于器件的尺寸限制、客户希望尽可能限制所需的额外电路。

    我希望您能提供进一步的帮助。

    谢谢。

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件和 PurePath 无线配置器仅支持单独的 GPIO、用于音量增大、音量减小和切换静音控制。  客户需要创建一个硬件解决方案、将拨号控制转换为每个功能的单个 GPIO。

    此致、
    Ryan