This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:RF37S114 RFID 标签与 RFID 读取器模块:DLP-RFID2D 结合使用

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/988583/rf37s114-rf37s114-rfid-tag-in-conjunction-with-an-rfid-reader-module-the-dlp-rfid2d

器件型号:RF37S114
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、

您好! 我需要您为我们的客户提供帮助和建议。  

客户询问情况如下:

对于一个设计项目、我寻求将 TI RF37S114 RFID 标签与一个 RFID 读取器模块:DLP Design 提供的 DLP-RFID2D 结合使用。 读取器模块适用于 Raspberry Pi、但如果需要、可以在 Windows 或 Mac 笔记本电脑上使用读取器模块。 当读取器模块已插入 Raspberry Pis 和 Windows 笔记本电脑时、读取器模块尚未连接或清点任何 RFID 标签。 在确定错误原因时、读取器模块和 RFID 标签已通过测试、以确定问题。 德州仪器演示软件用于连接读取器模块和 RFID 标签:德州仪器 TRF7970A GUI。 但是、即使使用了 GUI、也不会进行资源清册、虽然似乎记录了信息、但读取器模块和 RFID 标签之间似乎没有实际发生任何交互。 所使用的 ISO 协议是 ISO 15693。

是否有使用 GUI 的特定方法? GUI 上是否有任何需要设置或手动更改的特定设置? TI RF37S114 RFID 标签与 DLP-RFID2D RFID 读取器模块之间是否存在兼容性问题?

我期待您的反馈和建议。

谢谢、此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    DLP-RFID2D 是 DLP 的产品、但使用与 TRF7970A EVM 相同的固件、同时也已停产。 因为我没有 DLP、所以我使用 EVM 来使用 RF37S114进行测试、并能够使用 GUI 读取标签。 我不确定您是否使用相同的 GUI 以及 DLP 是否具有相同的固件版本。 GUI “测试”选项卡中为我的阅读器报告的 GUI 版本为:

     "Firmware Revision 03 from 11/Nov/2013"(2013年11月11日的固件版本03

    以下 是 我的 GUI 的屏幕截图:

    唯一需要做的是、首先点击"Set Protocol"按钮、然后点击所选"Inventory"命令"Execute"。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried