This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:执行脚本时出现 HCI 测试仪工具错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL18XXCOM82SDMMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/985310/wl1837modcom8i-hci-tester-tool-error-when-executing-script

器件型号:WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他器件: WL18XXCOM82SDMMC

您好!

让 HCI 测试仪工作时遇到问题。 我已将   WL1837MODCOM8I + WL18xxCOM82SDMMC 板连接到我的 PC、并获得4个虚拟 COM 端口。 根据 SWRU398、第一个虚拟 COM 端口是 BT HCI UART、第二个是 BT Logger。 在我的例子中,它们分别是 COM6和 COM7。

我按如下方式配置 COM6:波特= 115200、数据位= 8、奇偶校验=无、停止位= 1、流控制 =硬件。 是这样吗?

  

在 HCI 测试仪工具中、我还将串行端口(COM6)配置为115200的波特率和硬件流控制。 是这样吗?

我按照 SWRU136B 中的步骤将 XML 文件更改为 TIInit_11.8.32.xml、并修改 了 TIInit_11.8.32.bts 以将"5000、0x00"替换为"5000、ANE"、然后保存为.txt 文件。 然后、当我执行.txt 脚本时、会出现以下错误:

16:37:54.879***脚本开始:“C:\Users\SteJon\Bluetooth_WLAN\Wireless Tools\wl18xx_bt_sp_v4.6\New_Init_HCISScript.txt”***
16:37:54.879 --
16:37:54.879数据包"HCI_VS_Update_UART_HCI_Budrate"、操作码0x36
16:37:54.879参数:
16:37:54.879 | UART 波特率:0x002dc6c0
16:37:54.879 --
16:37:54.879传出转储:
16:37:54.879 0000:01 36 ff 04 c0 c6 2D 00 .6...-。
16:37:59.886错误-文件:"C:\Users\SteJon\Bluetooth_WLAN\Wireless Tools\wl18xx_bt_sp_v4.6\New_Init_HCISScript.txt"、行:20
16:37:59.886错误-等待事件 HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_Budrate_Event 超时
16:37:59.886错误线路(20):WAIT_HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_BAUDRAATE_Event 5000、ANY、0x360x00
16:37:59.887 --
16:37:59.887***脚本末尾***
16:37:59.887 --

您能帮我使其正常工作吗? 似乎是 COM 端口连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在"Send_HCI_VS_Start_VS_Lock"之前注释掉这些命令。 以115200波特运行 HCI、而不更改速度。

    #更改 UART 波特率
    #Send_HCI_VS_Update_UART_HCI_Budrate 0xFF36、0x002dc6c0
    #Wait_HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_Budrate_Event 5000、0x00、0x0x36、0x00

    #COM_SetParams 3000000、1.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我已注释掉您提到的命令、但在下一个命令中失败:

    Wait_HCI_Command_Complete_VS_Start_VS_Lock_Event 5000、任意、0xfe37、0x00

    从跟踪日志:

    17:52:11.651错误-文件:"C:\Users\SteJon\Bluetooth_WLAN\Wireless Tools\wl18xx_bt_sp_v4.6\New_Init_HCISScript.txt"、行:25
    17:52:11.651错误-等待事件 HCI_Command_Complete_VS_Start_VS_Lock_Event 超时
    17:52:11.651错误线路(25):WAIT_HCI_Command_Complete_VS_Start_VS_Lock_Event 5000、任意、0xfe37、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了我的设置、它运行正常。。。 如果您使用 的是 WL18xxCOM82SDMMC、是否为调试/FTDI 模式正确设置了 HCI/UART 跳线、并确保在启动 HCI 测试仪之前推送 SW2 (BT_EN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是问题所在。 我将4个 HCI UART 跳线设置为 FTDI、现在可以正常工作。 谢谢!

    您能告诉我如何设置基本的 TX 和 RX 测试吗? 例如、通道39上的恒定 TX、DH5、以便我可以分析 TX 输出? 还是设置 RX 以便我可以传输波形并测量 BER?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的射频测试文档。 此外、我建议在这个 e2e 论坛上搜索类似帖子。

    Thanlse2e.ti.com/.../WL18xx-Bluetopia-PM-Bluetooth-RF-Testing-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、感谢您提供射频测试文档。

    我成功运行了 Init 脚本、然后尝试在脚本中发送 TX 命令、但在"Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x1、0xFF、0x00000000、0x01 "命令上出现错误。

    08:36:23.855 --
    08:59:02.435 ***脚本开始:"C:\Users\SteJon\Bluetooth_WLAN\Wireless Tools\wl18xx_bt_sp_v4.6\HCI_Scripts\BT_BR_2402.txt"***
    08:59:02.435 --
    08:59:02.435数据包"HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced"、操作码0xfdfb
    08:59:02.436参数:
    08:59:02.436 |模式:0x1 (定期校准)
    08:59:02.436 |周期选项:0xFF
    08:59:02.436 |校准程序选择:0x00000000
    08:59:02.436 |覆盖温度条件:0x01 (覆盖温度变化)
    08:59:02.436 --
    08:59:02.436传出转储:
    08:59:02.436 0000:01 fb fd 0701 ff 00 00 00 01…
    08:59:07.448错误-文件:"C:\Users\SteJon\Bluetooth_WLAN\Wireless Tools\wl18xx_bt_sp_v4.6\HCI_Scripts\BT_BR_2402.txt"、行:5.
    08:59:07.449错误-等待事件 HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 的超时
    08:59:07.449错误行(5):WAIT_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced、0x00
    08:59:07.449 --
    08:59:07.449 ***脚本结束***
    08:59:07.449 --

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试运行哪些测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想运行以下测试:

    1.在各种通道上从 WiLink 8发出连续 Tx 并使用模块方案(BR、EDR、LE)在 Litepoint IQxixer-M 上进行分析

    2.在 WiLink 8上接收由各种通道上的 LitePoint IQxixel -M 发生器和 MOD 方案(BR、EDR、LE)生成的数据包、以测量 BER。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能帮我解决这个问题吗? 您是否有可以共享的脚本、这些脚本将器件置于连续 Tx 和 Rx 中、以便我可以在我的末尾运行它们、并确保它们不会产生任何错误?

    我尝试执行了"HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX"命令、并且能够在频谱分析仪上看到输出。 但是、我无法停止 Tx、切换到不同的频率、然后在新频率上停止 Tx。 我唯一能做到的方法是复位电路板、然后再次运行初始化脚本、然后在 新频率上运行"HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX"命令。 请提供建议。

    "WAIT_HCI"命令始终会出现错误、如下面的屏幕截图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我正在寻求硬件团队帮助射频测试脚本。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我对此表示赞赏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    对此进行了研究、并将很快返回给您。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vince。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请查找随附的供您使用的脚本-请仔细查看这些脚本并使用与您的测试相关的脚本。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_script.zip

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vince、很遗憾脚本滞留在 HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 命令上、并且我的频谱分析仪上没有测量到射频输出。 请参阅以下内容:

    跟踪:

    错误-文件:"C:\Users\SteJon\Bluetooth_WLAN\Wireless Tools\wl18xx_bt_sp_v4.6\TI 测试脚本\Classic:EDR_CON_TX.txt"、行:14.
    错误-脚本解析错误
    错误行(14):SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80、0xFF、0xFFFFFFFF、0x01
    脚本:C:\Users\SteJon\Bluetooth_WLAN\Wireless Tools\wl18xx_bt_sp_v4.6\TI 测试脚本\Classic_EDR_con_TX.txt -已中止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新 、您能否通过命令和注释检查此问题?

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述 VS 命令对 WL8无效。 Vince 将发送适用于 WL8的脚本。