尊敬的 TI 专家:
我的客户通过应用 CC8531配置了耳机应用。
当 USB 软件狗连接到 PC 时、它会识别设备。 但是,在 Window Device Manager->MIC 属性中,MIC 的卷固定为100。
无法在 Windows 中控制 MIC 音量?
请检查一下...
谢谢、
Downey Kim。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
由于测试结果、有些 PC 可以控制 MIC 音量、而 PC 无法控制。
所有测试 PC 的操作系统都是 Windows 10。 这可能不是 CC8531设置的问题。
但如果您能对其进行审核、我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../cc85xxdk_5F00_headset_5F00_demo_5F00_usb_5F00_bi_5F00_directional_5F00_PPW.zip
谢谢、
Downey Kim。
道尼
如果在某些计算机上可以正常工作、但在其他计算机上不能正常工作、这听起来可能是 Windows 问题。
我查看了您共享的.ppwcfg 文件。 我有点困惑-文件"CC85xxDK_header_demo_analog_output_Bi_direction_slave_rvol.ppwcfg"实际上配置为主器件、但没有 USB。 文件"CC85xxDK_header_demo_USB_bid_direction_master.pwcfg"看起来配置为从设备。
我建议您参考无线 USB 耳机等示例、看看它是否适用于您的设置。 然后根据需要对该示例项目进行修改。
此致、
Daniel