This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:可以#39;t 控制 PC (窗口)上的麦克风音量。

Guru**** 2537700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/986250/cc8531-can-t-control-the-mic-volume-on-pc-window

器件型号:CC8531

尊敬的 TI 专家:

我的客户通过应用 CC8531配置了耳机应用。

当 USB 软件狗连接到 PC 时、它会识别设备。  但是,在 Window Device Manager->MIC 属性中,MIC 的卷固定为100。

无法在 Windows 中控制 MIC 音量?

请检查一下...

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    该设计是否基于 PurePath 无线配置器中的 WirelessUSB 耳机示例? 如果没有、请分享如何在 PPW 中配置主设备和从设备的音量控制。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于测试结果、有些 PC 可以控制 MIC 音量、而 PC 无法控制。

    所有测试 PC 的操作系统都是 Windows 10。  这可能不是 CC8531设置的问题。

    但如果您能对其进行审核、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../cc85xxdk_5F00_headset_5F00_demo_5F00_usb_5F00_bi_5F00_directional_5F00_PPW.zip

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    如果在某些计算机上可以正常工作、但在其他计算机上不能正常工作、这听起来可能是 Windows 问题。  

    我查看了您共享的.ppwcfg 文件。 我有点困惑-文件"CC85xxDK_header_demo_analog_output_Bi_direction_slave_rvol.ppwcfg"实际上配置为主器件、但没有 USB。 文件"CC85xxDK_header_demo_USB_bid_direction_master.pwcfg"看起来配置为从设备。

    我建议您参考无线 USB 耳机等示例、看看它是否适用于您的设置。 然后根据需要对该示例项目进行修改。

    此致、

    Daniel