This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:请解释电源规格的定义吗?

Guru**** 2527300 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/985869/rf430cl331h-would-you-please-explain-the-definition-of-power-supply-specification

器件型号:RF430CL331H
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

大家好、

 

您是否会在数据表中解释 VLIM 的定义:限制器钳位电压和 ILIM、MAX 最大限制器电流、如下所示?

 

谢谢、此致、

Kuerbis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    射频前端包含一个限制器电路、该电路将天线电压限制在3V 至3.6V 的限制器钳位电压上。 限制器可处理的用于钳制电压的最大电流为70mA。 在正常情况下、例如 EVM 板上使用的 TRF7970A 读取器和天线尺寸、您将远离此电流。 这意味着客户不必考虑天线电压振幅、因为这是由限制器电路完成的。

    因为这回答了你在另一个主题中的第二个问题、所以我将关闭它。

    此致、

    Helfried