This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:I2S 数据线上无数据

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531, TLV320AIC3204, CC2590, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/971755/cc8531-no-data-on-the-i2s-data-lines

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204CC2590TLV320AIC3101

您好、

我的项目使用 连接到 CC8531的 TLV320AIC3204音频编解码器芯片。 一个板充当立体声 USB 声卡(输入和输出、因此为4通道)、另一个板使用编解码器芯片

在我努力使板相互配对后、我偶然发现了另一个问题。

在进行了大量的探查尝试以弄清为什么即使远程 hid 音量控制工作、我也无法使音频正常工作后、我看到、即使我获得了所有时钟信号(BCLK、WCLK 和 MCLK)、A0、A1、A2线路都是低电平

我将我的配置文件与我在互联网上找到的配置文件进行了比较、似乎一切都正确、如果有人想双击、我仍在连接它们

e2e.ti.com/.../projects.zip

现在是原理图

原理图中有几个桥、BR9桥接、而其他桥接器则不桥接。 此外、还焊接了一个 CC2590、而不是匹配的平衡-非平衡变压器、但正如我说过的、该器件工作正常

如果有任何帮助、我将不胜感激、我离工作原型的终点不远。

PS:我已经看到 了 TLV320AIC3101、想知道与我当前使用的那个主要区别是什么、最好的选择是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明 TLV320AIC3204 音频编解码器是如何配置的? 我是说、我想您使用的是 I2C、但设置了哪些参数?

    在您的情况下、哪个器件产生信号 BCLK、WCLK、MCLK、A0、A1和 A2?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC8531将生成这些信号。

     TLV320AIC3204由 CC8531自动配置。设置为 I2S、16位、时钟自动计算。I2C INIT 命令使用 TLV320AIC3204的 CC8531默认值  

     尽管 TLV320AIC3204正常工作、但如果我在 DIN 引脚上划一条3.3V 的线、则会在音频输出端产生一些暂存噪声。

    我的问题是 CC8531不输出任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。

    您确定 CC8531 有输出吗? 我的意思是、 您是否已验证 CC8531 能够正确接收某些音频数据并且不会挂起?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 CC8531主器件与从器件1配对、并且有声音进入主器件。

    我不知道从板是否实际接收音频数据,我认为它确实接收音频数据,因为它能够将 hid 控件发送回主板,但我无法确定您是否知道任何?

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您能否指定您所指的是"A0、A1、A2线路"信号? 我只想 AD_DIN 和 AD_OUT。

    此外、当您在电路板的麦克风入口上有信号时、您是否会看到 AD_DIN 和 AD_OUT 信号上的一些活动?

    您是否已验证线路输入和线路输出之间在某一点没有出现错误?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所指的 A0 A1 A2线路是 CC8531的音频 I/O 线路

    我刚刚意识到了这种困惑、 AD_DOUT 为 A0、 AD_DIN 为 A1、A2称为 USB_pu_CTL、但在从板上、只需转到测试点

    虽然 我已经对 TLV320AIC3204进行了"测试"、但您可能会认为 TLV320AIC3204有问题、因为它在 DIN 端口上划痕+3.3V、 并且会产生输出噪声、因此我认为它配置正确。

    为了纠正自己的问题、我探测  了 CC8531的3个 I/O 线路(连接和未 连接 TLV320AIC3204)、没有任何输出看起来很平坦的信号。 这就是为什么我添加了 PPWC 配置文件、我认为这必须是从板或主板上的配置问题

    为了回答您的问题、我已经检查了 TLV320AIC3204是否在 AD_DOUT 线路上输出数据、我已经测试了我发送的配置、并且声音不会传输到计算机、因此我的原理图中有问题、或者配置错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试查看您的配置和原理图、但我无法确定任何问题。 我曾要求一些同事提供一些帮助,我希望我能在月底前得到他们的反馈。

    同时,您可能希望查看其他主题,如 本主题、 主题和 本主题, 以了解您是否可以获得一些想法。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息、坏消息

    我看过您提到的帖子、在最后一个帖子中、他们提到了我不知道存在的示例配置文件、因此我首先加载了 USB 耳机(立体声输出、单声道输入)示例、它工作了1秒、然后停止了、然后我尝试了 USB 耳机示例、 它的效果"更好"、我设法获得连续的音频流1分钟、然后它就停止了工作。

    但是、当我测试是否在分线板上安装了 AIC、并且将其焊接回来后、它不再工作、因此可能仍然存在原理图问题

    唯一的大问题是、在工作时、电路板天线需要放置在正确的位置、 且距离不超过20 cm

    这可能是一个 PCB 问题、因为我对 PCB 射频设计不太满意(我知道我可以在此处提交、但没有为这个设计提交)

    非常感谢您的帮助

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您的更新。

    我将要求您关闭此主题。 如果需要、您可以打开一个新的、与合适的专家讨论射频设计问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然可以、

    非常感谢您的帮助。

    塞缪尔