主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204、 CC2590、 TLV320AIC3101
您好、
我的项目使用 连接到 CC8531的 TLV320AIC3204音频编解码器芯片。 一个板充当立体声 USB 声卡(输入和输出、因此为4通道)、另一个板使用编解码器芯片
在我努力使板相互配对后、我偶然发现了另一个问题。
在进行了大量的探查尝试以弄清为什么即使远程 hid 音量控制工作、我也无法使音频正常工作后、我看到、即使我获得了所有时钟信号(BCLK、WCLK 和 MCLK)、A0、A1、A2线路都是低电平
我将我的配置文件与我在互联网上找到的配置文件进行了比较、似乎一切都正确、如果有人想双击、我仍在连接它们
现在是原理图
原理图中有几个桥、BR9桥接、而其他桥接器则不桥接。 此外、还焊接了一个 CC2590、而不是匹配的平衡-非平衡变压器、但正如我说过的、该器件工作正常
如果有任何帮助、我将不胜感激、我离工作原型的终点不远。
PS:我已经看到 了 TLV320AIC3101、想知道与我当前使用的那个主要区别是什么、最好的选择是什么