Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM
我根据手册中的最小外设电路连接了 RF430FRL152H、上周它能够正常工作、 但是本周由于我的疏忽,天线部件的连接不稳定,所以发生了一些波动(TRF7970有时可以识别它,有时无法识别),在我重新连接天线部件后,它无法正常工作。 测量后、VDD2X 约为1.35V。 我确信 VDD2X 在正常运行时应该具有2.7至3V 的电压。 因此、我想知道芯片是否因其他原因而损坏或引起。 如果出于其他原因、解决方案是什么?

我没有使用 B1电池、而是使用射频电源。