This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:MCU 未激活、VDD2X 约为1.35V

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1013710/rf430frl152h-mcu-is-not-activated-vdd2x-is-about-1-35v

器件型号:RF430FRL152H

我根据手册中的最小外设电路连接了 RF430FRL152H、上周它能够正常工作、 但是本周由于我的疏忽,天线部件的连接不稳定,所以发生了一些波动(TRF7970有时可以识别它,有时无法识别),在我重新连接天线部件后,它无法正常工作。 测量后、VDD2X 约为1.35V。 我确信 VDD2X 在正常运行时应该具有2.7至3V 的电压。 因此、我想知道芯片是否因其他原因而损坏或引起。 如果出于其他原因、解决方案是什么?

我没有使用 B1电池、而是使用射频电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhixiong、您好!

    请检查 CP1和 CP2引脚之间的电容器 C4。 该电容器是倍压器的飞跨电容器。

    如果 C4缺失或损坏、则 VDD2X 不能"加倍"。

    请告诉我 C4是否正常。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 C4、我认为这应该是正常的;我用新的 C4替换了它、结果仍然相同。

    这是否意味着芯片已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhixiong、

    抱歉、我忽略了您仅使用射频电源的情况。 在这种情况下、由于内部电源来自 VDDH (大约2.1V)、倍压器被关闭是正常现象。 如果是电池电源、则 VDDH 不存在、然后倍压器会自动生成 VDD2X 作为替代。

    不管怎样,您说,设备以前工作过,我认为设备损坏不是很容易。

    1. 我建议首先检查所有其他电压、例如:
    • VDDSW 大约 1.5V
    • VDDD 大约 1.1V
    • VDDH 大约 2.1伏
    • RST/NMI 大约 1.5V
    1. 您是否通过 JTAG 访问器件以进行代码开发? 如果是、JTAG 通信是否可行?
    2. 您说过、天线连接不稳定。 C1连接是否也可能不稳定? (天线和 C1正在构建一个谐振电路、该电路的调谐频率为13.56MHz。)

    如果所有这些检查均正常、则设备可能确实已损坏。 请检查以上项目并告诉我结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电压都是正常的、我不能使用 JTAG 进行开发(因为我没有电平转换电路)、我使用射频传输来开发代码、但现在我无法连接到 TRF7970.C1是稳定的、它与天线并联。  

    我想问、如果 C4未连接、芯片是否会损坏。 因为当我移除 RF430FRL152HEVM 上 CP1和 CP2之间的电容器时、它将无法正常工作。 当我将其连接回电路时、它仍然不起作用。 如果是这种情况、我认为在我的测试过程中 C4连接可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhixiong、

    在没有 C4的情况下运行器件不会损坏芯片。 我不会使电压加倍。 一旦您将 C4连接回 IC、它将正常工作 。 但如前所述、通过天线供电时、倍压器应处于非活动状态。

    您的所有射频命令是否都不起作用? 还是仅仅是子集?

    您正在使用哪些 TRF 和 RF430产品? EVM 板或一些定制组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRF7970EVM 和 RF430FRL152H 根据上述电路构建、天线部件使用 RF430FRL152HEVM 上的天线。 无法使用 RF430FRL152HEVM GUI 执行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhixiong、

    至少应该尝试更换 RF430FRL152H。

    您手头是否有 RF430FRL152H 的替换部件?

    否则、我可以尝试了解我们是否可以运送一些替换样片。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更换 RF430FRL152H 是完全可行的。 我已经验证了。 我只是想知道它是否可以通过其他方式进行修复。 如果不是、没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhixiong、

    从这些项目中、您已经检查过、我可以得出结论、RF430FRL152H 正常运行。 因此、我没有任何维修建议。 此外、我从未听说过不稳定的天线连接会损坏 RF430FRL152H。 如果您决定更换 IC、以排除 RF430FRL152H、那么我将对结果感兴趣。 请告诉我。 如果您还有其他问题、请告知我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更换了新的 RF430FRL152H、现在一切都正常、这可能是由其他原因引起的、无论如何、感谢您的帮助。

    此致、

    志雄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhixiong、

    非常感谢您的宝贵反馈。

    我可以关闭此主题吗?

    此致、

    Andreas。