Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 大家好、
有关 RF430FRL152H 的一些问题:
RF430FRL152H 的 ADC 模拟输入(引脚 ADC0、ADC1、ADC2)的输入泄漏电流(偏置电流)是多少?
2.负辅助电压 SVSS 可以提供电流还是灌电流?
3.是否可以打开负辅助电压 SVSS 并在外部访问它的同时仍将内部 ADC 基准点保持在 GND?
提前感谢!
此致、
Jejomar