This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:集成 ADC 问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1013402/rf430frl152h-question-on-integrated-adc

器件型号:RF430FRL152H

大家好、

 有关 RF430FRL152H 的一些问题:

RF430FRL152H 的 ADC 模拟输入(引脚 ADC0、ADC1、ADC2)的输入泄漏电流(偏置电流)是多少?
2.负辅助电压 SVSS 可以提供电流还是灌电流?
3.是否可以打开负辅助电压 SVSS 并在外部访问它的同时仍将内部 ADC 基准点保持在 GND?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    以下是我的评论:

    1. 遗憾的是、数据表中未指定此参数。 然而、ADC0、ADC1、ADC2引脚的泄漏电流通常在+/-30nA 范围内。
    2. 相对于 VSS (器件 GND)、SVSS 电压不为负。 它是一个略高于0V (典型值125mV、请见数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/RF430FRL152H 第5.23节)的传感器基准电势。 这是为了使 ADC 能够安全地工作至低至零标度值。 用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slau506)在第10.2.8章中很好地说明了这些方面。 数据表第5.23节还指定了 SVSS 的电流范围、以在-5…0uA 之间运行。
    3. 如用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slau506)第10.1章的方框图(图10-1)所示、ADC 始终以 SVSS 引脚为基准、只能通过 SD14CTL0Register 中的 VIRTGND 设置来选择 SVSS 电平。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您的回答 非常有用。 非常感谢!


    此致、


    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我很高兴能够提供帮助。

    我现在可以关闭此主题吗?

    谢谢、此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    是的。 我们现在可以关闭该线程。 再次感谢!


    此致、

    Jejomar