This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC 调试器重新检测工具不能同时用于5个以上的 cc 调试器-尝试2.

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1004896/cc-debugger-redetect-tool-doesn-t-work-for-more-than-5-cc-debuggers-at-a-time---attempt-2

相关问题的链接。  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/231170/reset-cc-debugger-from-software

在上一个问题中、用户:TIABO 提供了一个可执行文件、以实现复位 CC 调试器所需的结果。 它仍然有效。 但是、由于我尝试对插入了10 cc 调试器的板阵列(PCBA 面板)进行编程、因此他提供的重新检测工具似乎一次只能识别5个单元。 其中、我的 PC 能够检测到所有 CC 调试器(10)。

是否可以重新检测代码但进行更新以与插入的更多 cc 调试器配合使用?

或者、是否可以提供源代码以便我可以尝试进行更新?

或者更方便的是、为什么该代码不会构建到 BLEupdate 工具本身中?

我以前问过这个问题 但是线程被锁定了、所以我唯一的解决方案似乎是再次询问。
上一个主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我甚至不需要源代码本身。  但至少需要解释一下让调试器执行重新检测的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们的工具团队正在关注此请求、并将尽快与您联系。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sw_5F00_redetect_5F00_1_5F00_2.zip

    您好 Parker、

    工具团队将 SW_REDETECT 重新编译为附加的最多10个 EBS、请告知我们它是否可以解决您的问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助! 从我的初始测试来看、它似乎可以根据需要工作