请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在上一个问题中、用户:TIABO 提供了一个可执行文件、以实现复位 CC 调试器所需的结果。 它仍然有效。 但是、由于我尝试对插入了10 cc 调试器的板阵列(PCBA 面板)进行编程、因此他提供的重新检测工具似乎一次只能识别5个单元。 其中、我的 PC 能够检测到所有 CC 调试器(10)。
是否可以重新检测代码但进行更新以与插入的更多 cc 调试器配合使用?
或者、是否可以提供源代码以便我可以尝试进行更新?
或者更方便的是、为什么该代码不会构建到 BLEupdate 工具本身中?
我以前问过这个问题 但是线程被锁定了、所以我唯一的解决方案似乎是再次询问。
上一个主题