主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HEVM、 MSP-EXP430G2ET、 TRF7970A、
大家好、团队、
最近我购买了 DLP7970ABP (v4.2)+ MSP-EXP430G2ET LauchPad 捆绑包。 我想用 它向我的 RF430FRL152HEVM 发送原始 ISO 15693命令。
例如、我希望能够使用 Write Single Block Commands 写入 EVM 的虚拟寄存器、使用 Read Single Block Commands 读取记录的传感器数据。 目前、我只能使用 EVM 的 GUI 执行这些操作、但我想直接执行。
根据 EVM 的用户指南、当前版本的 GUI 不支持原始 ISO/IEC 15693命令。 那么、我如何使用我的设备来实现这一目的呢? 是否有任何软件(由 TI 或第三方提供)可以帮助我?
提前感谢!
此致、
Delson