This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:将原始 ISO/IEC 15693命令发送到 RF430FRL152HEVM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430G2ET, TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1003343/dlp-7970abp-sending-raw-iso-iec-15693-commands-to-a-rf430frl152hevm

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HEVMMSP-EXP430G2ETTRF7970A

大家好、团队、

最近我购买了 DLP7970ABP (v4.2)+ MSP-EXP430G2ET LauchPad 捆绑包。 我想用 它向我的 RF430FRL152HEVM 发送原始 ISO 15693命令。

例如、我希望能够使用 Write Single Block Commands 写入 EVM 的虚拟寄存器、使用 Read Single Block Commands 读取记录的传感器数据。 目前、我只能使用 EVM 的 GUI 执行这些操作、但我想直接执行。

根据 EVM 的用户指南、当前版本的 GUI 不支持原始 ISO/IEC 15693命令。 那么、我如何使用我的设备来实现这一目的呢? 是否有任何软件(由 TI 或第三方提供)可以帮助我?

提前感谢!

此致、

Delson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delson:

    我已经编写了一个实用程序供实验室使用。 我可以在此处提供此实用程序、但想让您知道这不是受支持的 TI 软件、并且没有文档:

    e2e.ti.com/.../RF430FRL152H_5F00_Util.zip

    以下文档中定义了 PC 和读取器之间使用的协议。 本文档最初用于 TRF7970A EVM 模块、但已停产、但协议相同:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa141

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    你的实用程序是惊人的!! 这正是我想要的! 非常感谢!

    我在写入(和读取) EVM 的特定块时没有遇到任何问题。

    但我尝试对 DLP-7970ABP 附带的 ISO15693标签执行同样的操作(请参阅下图)。 显然、此标签有4个字节块、因此我在您的实用程序中选择了此选项、并尝试(多次)将 随机值写入块0x00、例如。 但是操作不成功、因为我在操作之后读取了该块中的值、结果显示了之前存储的值(即0x00000000)。 您知道可能会发生什么情况吗? 我是否必须更改实用程序中的任何其他选项?  

    (我想让您知道这只是一个附带查询、因为我最初对 EVM 的目标已经完全实现!)

    此致、

    Delson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delson:

    很高兴听到您对该实用程序感到满意。

    TI ISO15693标签需要设置 SO 调用"选项标志"。 这是每个 ISO15693命令发送的标志字节中的一个位。 当您将标志设置从0x02更改为0x42时、该实用程序为您提供了相应的选项。 现在尚未测试、但应能正常工作:

    有关该协议的更多信息、请访问:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa141/sloa141.pdf

    此致、

    Helfried

    PS:明天将检查另一个线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我刚刚测试过、一切都很完美! 谢谢!!

    此致、

    Delson