This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:电路板设计:电容器

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1002281/rf430frl152h-board-design-capacitors

器件型号:RF430FRL152H

大家好、

我想为空间受限且采用 RF430FRL152H 的应用设计一个定制板。 因此、我想知道这些附加电容器中的哪一个(在 RF430数据表第7节中的示例应用中提供-请参阅图像)、我是否确实需要添加到项目中才能使其正常工作。

下面是我的项目的简要说明:

1) 1) ADC0用于对自供电模拟传感器进行采样;

2) 2) P1.0用作 GPIO 以生成数字高电平。

由于传感器是自供电的、因此我不需要从芯片中消耗能量来为其供电。 我想知道是否可以移除其中的一些电容器来优化布板空间。

提前感谢!

此致、

Delson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delson:

    不可以、不能移除这些电容器。 请查看技术参考手册第44页的图2-1:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf

    此方框图显示了器件中的功率分布以及内部电源所需的电容器。 此外、不应更改建议的值。 只有在 VDDB 未供电的情况下、才能移除该电容。

    另请参阅常见问题解答第2.3章:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢你的帮助!

    方框图非常有启发性!

    只需检查:由于我不打算使用外部电源、我可以移除连接到 VDDB 的电容器。 对吗?

    我还有一个问题:我是否需要常见问题 解答部分2.3的表3 (下图)中提供的任何外部电阻器?

    此致、

    Delson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delson:

    当不使用 VDDB 电源时、可以移除电容器。 如方框图所示、VDDB 电源仅在 软件关闭 BATSWITCH 时连接到内部电路。

    您的应用中不需要表中列出的所有电阻器。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢你的帮助! 祝你度过美好的一天!

    此致、

    Delson