大家好、
我想为空间受限且采用 RF430FRL152H 的应用设计一个定制板。 因此、我想知道这些附加电容器中的哪一个(在 RF430数据表第7节中的示例应用中提供-请参阅图像)、我是否确实需要添加到项目中才能使其正常工作。
下面是我的项目的简要说明:
1) 1) ADC0用于对自供电模拟传感器进行采样;
2) 2) P1.0用作 GPIO 以生成数字高电平。
由于传感器是自供电的、因此我不需要从芯片中消耗能量来为其供电。 我想知道是否可以移除其中的一些电容器来优化布板空间。
提前感谢!

此致、
Delson