This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:PATABLE 突发编程

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1158839/cc2500-patable-burst-programming

器件型号:CC2500

大家好、TI 社区、

我希望建立用于 无线电测试目的的持续通信、如下所示:

  • 2、4GHz、14个通道
  • OOK 调制
  • 异步串行模式
  • 数据包长度无限
  • 350千波特

我已经使用 SmartRF Studio 配置了所有相关寄存器、并且在频谱分析仪上看不到任何信号。

然后、我检查了数据表、并了解到应该在突发模式下访问 PATABLE 寄存器以进行 OOK 调制。  

我的问题是:如何配置对 PATABLE 的突发访问? 应设置哪个寄存器?

提前感谢您的帮助

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oussama、

    请参阅数据表第10节" 4线串行配置和数据接口"。 第21页介绍了 SPI 报头和突发访问位。 每个报头由 R/W 位、突发访问位和6位地址组成。 该图位于下一页。 设置突发访问位时、请确保遵循数据表第10.6节中所述的过程。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jakpullliam、

    我现在可以在突发模式下访问 PATABLE。 但是、我可以看到没有 OOK 调制。

    在 MDMCFG2寄存器(0x12)中已激活调制、设置为30 (十六进制)、但我看到未调制信号。

    您是否对如何处理此问题有任何疑问?

    提前通知 Thnaks。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oussama、

    是否为传输的“1”选择了正确的 PA 表条目? 这通过 FREND0寄存器来完成:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的快速回答。

    是的。

    将 Frend0配置为0x11 (PA_POWER 为 001)

    我真的很困惑…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oussama、

    如果我理解正确、您目前正在尝试使用您自己的主机(微控制器)软件来控制器件。 作为基准、您能否使用 SmartRF Studio 进行测试?

    如果您只使用 SmartRF Studio 控制器件、那么您会看到输出吗?

    您能否提供有关测量设置的详细信息? 例如、传输的数据、用于测量输出信号的设备、设备的设置参数是什么。

    此致、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    是的、CC2500由  我们产品上的另一个收发器控制。 我想 编写一个脚本、以建立 用于测试目的的连续 OOK 调制通信。 寄存器值是根据 SmartRF Studio 设置的。

    我将以串行异步模式发送随机数据、为了进行测量、我将使用 R&S FSL 频谱分析仪、其配置如下:

    RBW=300kHz

    VBW = 30kHz

    Span= 5MHz

    扫描时间= 2、5ms

    此致、

    Oussama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前说过、您看到了一个"未调制"信号。 这意味着什么。 您是否有可以共享的屏幕截图?

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    这就是我所看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOK 只需打开和关闭输出即可表示1或0。  这是我对输出的预期结果。 1是您所需频率下的音调、其中0没有输出。 根据您的数据速率、扫描时间可能是单个符号的开/关时间的几百倍、因此在频谱分析仪上看不到该符号、您只需对输出求平均值即可。 您可以尝试传输全为1或全为0、以查看输出的变化。

    您能否使用接收器设备来验证您是否收到了信号?

    Jake