请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、
· 目前正在将 MSP430F5529与 DLP 7970配合使用,我们想知道在 LaunchPad 演示套件中,它们将 XT1和 XT2用于 MSP430F5529,我们是否需要相同的配置? 因为如果我被误解了,请纠正我的问题,但是演示套件有2个晶振配置的原因是支持低功耗模式和正常模式,所以如果我们的应用不需要低功耗模式,那么 XT1是否就足够了?