This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如果不需要低功耗模式、只需要一个晶振?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/870168/trf7970a-if-not-needing-low-power-mode-only-one-crystal-required

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、

·        目前正在将 MSP430F5529与 DLP 7970配合使用,我们想知道在 LaunchPad 演示套件中,它们将 XT1和 XT2用于 MSP430F5529,我们是否需要相同的配置? 因为如果我被误解了,请纠正我的问题,但是演示套件有2个晶振配置的原因是支持低功耗模式和正常模式,所以如果我们的应用不需要低功耗模式,那么 XT1是否就足够了?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ajayt、

    目前、我不太熟悉 DLP 7970电路板、但从 MSP430F5529 Launchpad 的角度来看、我看不到您必须使用两个外部晶体的任何原因。  只有在应用中需要非常精确的时序时、它们才是必要的。 但与 TRF7970A 的主要通信似乎是 SPI、因此使用 DCO 应该是可以的。  

    TRF7970将需要它自己的晶体、但我很确定这已经内置于 DLP-7970模块中。  

    谢谢、

    JD