你(们)好。
我不熟悉这里的 NFC 电路、可能真的需要您的帮助。
我使用 RF430FRL152H 来检测模拟电阻应变传感器(仅由射频供电)的值。 根据手册和数据表、我可以通过两种方法来实现它:
1.使用电阻传感器偏置接口。
通过这种方法、我查找了温度传感器贴片(http://www.ti.com/lit/an/sloa212a/sloa212a.pdf)、其中传感器和基准都连接到电阻式偏置接口。
我在这里的问题是:可以用我自己的电阻应变传感器替换 RT1 (贴片上的热敏传感器)吗?
如何获取模拟传感器的价值? (通过“4.1如何在 http://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf 中将 SD14 ADC 结果转换为温度 ?”)
2.使用分压器电路。
Vin 应该使用哪个引脚? (根据数据表和之前的主题、VDDH 不是稳压电压源。 它在1.8-3.6V 范围内、并且随着标签与读取器的距离而变化、因此绝对不是 VDDH、对吧?)
如果我错了、请纠正我的问题。 非常感谢您的帮助!