This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:模拟电阻应变传感器的引脚选择

Guru**** 2536440 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/892673/rf430frl152h-pin-selection-of-analog-resistive-strain-sensor

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好。

我不熟悉这里的 NFC 电路、可能真的需要您的帮助。  

我使用 RF430FRL152H 来检测模拟电阻应变传感器(仅由射频供电)的值。 根据手册和数据表、我可以通过两种方法来实现它:

1.使用电阻传感器偏置接口。

  通过这种方法、我查找了温度传感器贴片(http://www.ti.com/lit/an/sloa212a/sloa212a.pdf)、其中传感器和基准都连接到电阻式偏置接口。  

  我在这里的问题是:可以用我自己的电阻应变传感器替换 RT1 (贴片上的热敏传感器)吗?

  如何获取模拟传感器的价值?  (通过“4.1如何在 http://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf 中将 SD14 ADC 结果转换为温度 ?”)

2.使用分压器电路。  

  通过这种方式、我将需要这样的电路:

  Vin 应该使用哪个引脚? (根据数据表和之前的主题、VDDH 不是稳压电压源。 它在1.8-3.6V 范围内、并且随着标签与读取器的距离而变化、因此绝对不是 VDDH、对吧?)

如果我错了、请纠正我的问题。 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该可以为您的传感器使用电阻式偏置接口。 我认为用您的传感器电阻器替换热敏电阻没有问题。

    您的电阻应变传感器是否有足够的变化来从 ADC 获取有用的值? 对于这种传感器、我在其他应用中看到、它们用于具有额外放大功能的桥式电路中。 另请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/792279

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried:

    非常感谢您的回复以及桥接电路建议!

    我的电阻式传感器是使用我们自己的材料构建的、因此我们可以在应力下实现更高的变化。

    我能不能知道分压器电路方法应该为电压输入选择哪个引脚?

    如果我没有弄错、您建议使用 电阻式偏置接口 而不是分压器电路方法、对吧? 有具体原因吗?

    再次感谢、期待您的回复!

    此致、

    姜英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    对于分压器电路的输入电压、我们不提供可用于测量的恒定电压。 您可以 使用外部电压基准、也可以使用电阻式偏置接口为您提供恒定电流源。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    哦、我明白了、谢谢您的建议!

    使用 电阻式偏置接口、这是否意味着我最多可以有两个电阻式传感器?(有3个 ADC 输入、1个用于基准传感器、2个用于电阻式传感器)

    再次感谢您!

    此致、

    姜英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    是的、理解是正确的、您将具有3个 ADC 输入、但只有2个用于电阻式偏置接口。

    请参阅《技术参考手册》中的图10-1 (第197页)。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried:

    明白了:-)非常感谢您在这方面为我提供了很多帮助!

    此致、

    姜英