This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TRF7970A:CC3200 MCU 卡在 AP 模式、不会进入基站模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TRF7970A, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/901093/ccs-trf7970a-with-cc3200-mcu-stuck-at-ap-mode-and-not-going-to-station-mode

器件型号:TRF7970A
Thread 中讨论的其他部件:CC3200CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

E2E 支持、

我将 TRF7970A 与 CC3200 MCU 配合使用,我将使用 NFC_Reader 示例 ,示例为 https://www.ti.com/tool/CC3200_NFC_CARD_READER 。 我下载了 tical4文件。  其中包含 CC3200_NFC_Card_Reader_Addon-1.1.0-windows-installer,我通过 CC3200SDK_1.5.0  SDK 安装它。 在此示例项目  之后、添加了 C:\ti\cc3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\examples\nFC_reader。 我在 ccs9.3中导入该项目、之后我得到了错误  

搜索完成后、我知道我需要从   C:\ti\cc3200sdk_1.5.0\cc3200-sdk\simplelink_extlib\provisioninglib 添加 provisionlib。我通过项目属性->构建->包含选项将其包括在内。

此错误消失了、但出现了另一个错误  

为了消除此错误、我 通过提供路径参考来添加了 network_common.c 文件。  

很高兴没有错误、然后我开始关注 tidua70文档。  我根据文档说明在 demo_config.h 文件中进行了更改。然后我将代码上传到了 MCU 中、如所示

  

根据文档、我在移动设备中打开了我的 WiFi、它连接了 NFC_Reader、然后在浏览器中键入192.168.1.1、这是一个页面选项、但没有 什么像 NFC Demo Config 选项卡一样、这与文档中所示完全不同。 黄色 LED 以 HF 闪烁。 但不会改变其状态。

为了更好地理解、我讲述了完整的故事、请告诉我问题在哪里。 我还需要做什么? 即使我也根据 IRQ 引脚更改了代码。

但是、我仍然没有得到任何东西、请告诉我问题在哪里?

提前感谢  

等待您的回复

Sarju Bhatnagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarju、

    如果我正确理解了问题、您克服了最初的软件挑战、现在您正在运行示例、却没有看到您期望的行为? 请确认软件运行正常、并可能提供有关当前问题的更多详细信息。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    非常感谢您的回复、我的当前问题是  

    1) 1)我的程序不会进入 STA。 (站点模式)。  

    它只是显示  

    我正在使用192.168.1.1 IP 访问 NFC 读取器 AP、如 e2e.ti.com/.../tidua70_2800_c3200_5F00_based_5F00_RFID_5F00_User_5F00_Guide_2900_.pdf 中提供的指令所示

    在第页上 9.在打开192.168.1.1后,我得到了这个  

    移动屏幕上、但根据同一页(9)上的文档  

    我需要转到 NFC Demo Config 选项卡、但在我的移动屏幕截图中、我没有名为 NFC demo config 选项卡的选项卡。

    简而言之、我无法从配置模式切换到激活模式(请参阅上述附加文档第号、9、10和11页中的6.2和6.3)。

    请帮助我解决此问题。

    再次感谢您的回复

    正在等待您的进一步回复...

    Sarju Bhatnagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  

    对此进行了任何更新?

    请回复?

    谢谢

    Sarju Bhatnagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarju、

    在您提供的第三幅图像中、有一个选项可将其从接入点(AP)模式更改为其他模式。 尝试选择站点模式并应用这些更改以查看发生了什么。

    请划去。 您所使用的界面在本地网站上似乎已更改。 您是否尝试过单击开发人员门户或演示? 我注意到这些选项是新的、也许他们刚刚重命名了它、您会在那里找到您想要的内容?  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesu!

          感谢您的回复、是的、我也将选项从接入点更改为基站模式。 但没有发生任何事情。

    是的、我认为也是这样、接口已经被改变、但是 NFC_Reader 示例的文档仍然是旧的。 那么、在这种情况下、我应该怎么办?

    是的、 根据文档、我已经尝试了所有选项、对于该示例似乎没有什么有用的。 请告诉我如何解决此问题?

    或者、我是否有任何其他选项可将 TRF7970A 与 cc3200配合使用。

    再次感谢您的回复。

    正在等待您的进一步回复...

    Sarju Bhatnagar

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarju、

    我很抱歉我在办公室工作了几个星期。 您是否仍需要有关此方面的支持? 我将保持线程闭合、以防万一。 否则、请在此处回复。

    Jesu