This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:SD14 ADC 误差的 LSB 数量

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/897389/rf430frl152h-how-many-lsb-for-sd14-adc-error

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好

我找不到规格中有多少 LSB 的 ADC 误差、有人能帮您检查一下吗?

I SET 转换时间为128ms (2kHz FM)、抽取率为256

或者、它可以通过 FSR 的偏移误差和增益误差进行计算? 以及如何实现?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    技术参考手册第204页表10-2列出了不同设置的 SD14分辨率:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf

    这是您想要的吗?

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried

    我以前找到过这个表、但它的文本显示了这个   

    表10-2显示了抽取率 R、转换结果的"预期"精度和测量时间之间的关系。

    对于这个表、精度是"预期的"、这就是我想要找出 LSB 误差的原因。

    例如、Vref 为0.9V、如果我导入0.6V、ADC 的理论值可能是10923、我是否会直接从 ADC 获得10923、或者它可能处于10921~10925范围内?

    或表10-2显示了精度只是 LSB 的误差?

    我需要计算 ADC 误差的理论值、以确保 ADC 值正确或错误。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试找到更多信息来回答您的问题、但无法找到您已有文档中提到的更好的数据。

    很抱歉、您没有更好的答案。

    此致、

    Helfried