This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:借助 TI 收发器 IC 扩展射频前端芯片的范围和支持

Guru**** 2539760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC1120, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/907856/cc2500-extending-range-and-support-regarding-rf-front-end-chip-with-ti-transceiver-ic

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC1120CC1190

我们计划开发无人机远程控制器,因为我们对德州仪器(TI)的 CC2500射频收发器模块+ Skyworks 射频前端(PA + LNA (2-2.5噪声系数))感兴趣(SKY65383-11/SKY66112-11) CC2500 (带有 Skyworks) -这是一个选项,另一个选项是将 TI CC1120射频收发器与 CC1190射频前端配合使用,我们有一些问题,请回答。 1) 1)哪个是上述射频收发器+射频前端的好配对? 适用于无人机应用的良好范围和足够的数据速率。 2)在上面列出的 Skyworks 射频前端芯片中、他们提到了一个支持"SKY65383-11"的天线、该天线具有大约30dBm 的出色发射功率;以及两个支持具有大约23dBm 低发射功率的"SKY66112-11"的天线、请向我们建议低功耗双天线的工作方式? 是否像具有低 Tx 功率的双天线意味着更多的覆盖辐射图面积? 而单天线射频前端芯片将覆盖更远的距离、从而覆盖更少的辐射面积角辐射图? 3)在任何情况下,或者上面列出的任何一对,或者(请建议一对),在无人机应用中,我需要最小2km 到最大5km 的距离,在任何情况下,这是可能的? 如果是、辐射模式将是全向的? 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC2500和 FEM、请查看:

    如果您需要远距离、则需要在低于1GHz 下运行的器件。 哪一个频段是开放的、以及您将在使用无人机的地方允许多高的输出功率?