主题中讨论的其他器件: CC1120、 CC1190
我们计划开发无人机远程控制器,因为我们对德州仪器(TI)的 CC2500射频收发器模块+ Skyworks 射频前端(PA + LNA (2-2.5噪声系数))感兴趣(SKY65383-11/SKY66112-11) CC2500 (带有 Skyworks) -这是一个选项,另一个选项是将 TI CC1120射频收发器与 CC1190射频前端配合使用,我们有一些问题,请回答。 1) 1)哪个是上述射频收发器+射频前端的好配对? 适用于无人机应用的良好范围和足够的数据速率。 2)在上面列出的 Skyworks 射频前端芯片中、他们提到了一个支持"SKY65383-11"的天线、该天线具有大约30dBm 的出色发射功率;以及两个支持具有大约23dBm 低发射功率的"SKY66112-11"的天线、请向我们建议低功耗双天线的工作方式? 是否像具有低 Tx 功率的双天线意味着更多的覆盖辐射图面积? 而单天线射频前端芯片将覆盖更远的距离、从而覆盖更少的辐射面积角辐射图? 3)在任何情况下,或者上面列出的任何一对,或者(请建议一对),在无人机应用中,我需要最小2km 到最大5km 的距离,在任何情况下,这是可能的? 如果是、辐射模式将是全向的? 请建议。