Other Parts Discussed in Thread: CC2420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2420 我基于 CC2420的客户产品基础已有 MP 多年。 它们报告新批次板测量中的 TX 信号强度低于旧批次板2~3dB。 他们测试了数百个电路板、结果几乎相同。
客户表示其硬件板相同、未进行修改。 他们还尝试在同一电路板上更换新旧批 CC2420器件以进行验证、并再次确认旧批器件售出时 TX 信号强度更好、新批器件售出时 TX 信号强度更低。
下面是新旧批 CC2420的图片、我们是否可以知道两 个批器件之间是否有变化或需要通知?