This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:芯片之间的 TX 信号强度差异

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/905035/cc2420-tx-signal-strength-difference-between-chips

器件型号:CC2420

我基于 CC2420的客户产品基础已有 MP 多年。 它们报告新批次板测量中的 TX 信号强度低于旧批次板2~3dB。  他们测试了数百个电路板、结果几乎相同。  

客户表示其硬件板相同、未进行修改。 他们还尝试在同一电路板上更换新旧批 CC2420器件以进行验证、并再次确认旧批器件售出时 TX 信号强度更好、新批器件售出时 TX 信号强度更低。  

下面是新旧批 CC2420的图片、我们是否可以知道两 个批器件之间是否有变化或需要通知?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了使用哪种电源设置之外、您能否共享使用上一批测量的统计数据以及在新批测量的统计数据?

    我希望 TX 输出功率会有所变化、我需要查看数据和设置以确定这是否符合预期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三

    此问题现在可以解决、客户移除了外部 PA 电路、然后验证了新旧批 CC2420中唯一的 TX 引脚电源几乎相同。 他们同意 CC2420不是问题、但仍需要调查外部 PA 为何显示新旧批次 CC2420的功率输出差异。